This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:用于嗅探模式的基准电路

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, SN75DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782556/sn75dp159-reference-circuit-for-the-snoop-mode

器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他器件:SN65DP159

尊敬的团队:

我的客户在其电路板设计中使用了 DP159。 他们最近遇到了与时钟拉伸相关的显示问题。

执行 snoop 模式后、问题已解决。

但是、他们无法弄清为什么数据表中的 TI 参考电路(如图31)用于时钟扩展支持案例。 只需在下面添加注释。

他们认为,如果市场上有不支持时钟拉伸的显示器,则应设计重定时器,以便在全球范围内进行监控,无论是否支持时钟拉伸。

这意味着 SDC/SDA 不能将重定时器作为默认设计来执行、但 TI 的默认设计为什么要通过 SN65DP159?

从 FAE 的角度来看、这实际上不是客户第一次遇到此问题、需要为下一次构建再次修改原理图。

因此、我希望我们可以在数据表中对此进行改进、然后我们可以更好地为客户提供支持。

此致、

Jim  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    感谢您对数据表的反馈。 由于 HDMI 规范要求使用灌电流来支持时钟扩展、因此我们一直保持 SN75DP159参考设计的 DDC 通过器件进行路由、我们预计只有少数器件会出现问题。

    此致、
    JMMN