This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:TUSB8042能否同时处理4个 USB 器件枚举?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781061/tusb8042-can-tusb8042-handle-4-usb-devices-enum-at-the-same-time

器件型号:TUSB8042

你(们)好  

我的客户计划在其设计中使用 TUSB8042。 进行了比较。 4个 USB 器件将首先连接到 TUSB8042。 然后、TUSB8042连接到主机。  

因此、这4个 USB 器件将同时被枚举。 您是否看到4个器件发生枚举故障的风险?

我们已经在市场上测试了一些 USB 集线器、并以这种方式查看枚举故障。 并希望检查 TUSB8042是否存在类似的问题。  

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB8042将逐个枚举、不能同时枚举。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从功能上讲、将集线器连接到4个设备不会出现问题。 如 Brian Zhou 所述、USB 主机将以串联方式枚举每个器件-通常从端口1开始、但最终用户会同时看到。 请确保为下游端口提供足够的5V 电流、以支持所有4个器件同时上电。

    此致、
    JMMN