This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:Galaxy Enz

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782091/tusb8044-galaxy_enz

器件型号:TUSB8044

你(们)好

我正在生成 EEPROM 数据。

什么是 Byte25 bit1 Galaxy Enz?

 您能告诉我什么是" Galaxy 兼容模式"吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Galaxy 兼容模式是电池充电模式(Samsung 设备)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我设置 Galaxy 兼容模式启用时,有哪些更改?
    它是否仅为5V0.9A 变为5V1.5?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anderson:

    TUSB8044对 VBUS 电流没有直接影响。 Galaxy 充电模式仅在 DP 和 DM 线路上提供握手功能、以帮助 Galaxy 设备在集线器未连接 USB 主机时进入充电模式。

    此致、
    JMMN