This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:有关200K 上拉电阻的问题

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781487/pca9306-question-about-the-200k-pull-up-resistance

器件型号:PCA9306

大家好、

   客户希望使用一个信号来控制多个 PCA9306 EN 引脚、那么200K 上拉电阻将是并联的。  对此是否有任何担忧? 如果可以、可以通过这种方式控制多少个 PCA9306器件? 谢谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、正泉、

    对于 PCA9306使能引脚、我建议您在需要高电平时(让200k 上拉电阻器到 Vcc2提供高电平)以及在需要禁用 PCA9306时使用 GPIO、这是一个 HI_Z 输入、 通过使 GPIO 成为输出逻辑低电平来将使能引脚驱动为低电平。

    这有道理吗?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

       非常感谢您的帮助! 我绘制了下图、您能帮助检查我的理解是否正确吗? 当 GPIO 为逻辑低电平时、200k 电阻上仍有一些电流(3.3V/200k)、对吧?  谢谢!

    此致

    正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、正泉、

    "您能帮助检查我的理解是否正确吗?"

    是的、这正是我所说的。 当 GPIO 处于高阻态时、PCA9306打开、基准电压不受干扰。 当 GPIO 驱动为低电平时、所有 PCA9306将被禁用。 200k 上拉电阻会产生少量电流、但仅在微安范围内。

    谢谢、

    -Bobby