This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:DP83849I 功耗复位与断电间的关系

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782119/dp83849i-dp83849i-power-consumption-reset-vs-powerdown

器件型号:DP83849I

大家好、Etherphy 团队、

我对复位模式与断电模式下的 DP83849I 功耗有疑问。

※Ω 复位模式:引脚71 RESET_N 至 LO。

我的客户希望在 DP83849I 不工作时降低功耗。

数据表描述了 IDD 断电模式9.5mA_TYP、但没有 IDD 复位模式。

您能 告诉我 IDD 复位模式吗?

此致、

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    复位时、我们没有 DP83849I 上提供的数据。
    与断电状态相比、复位时的电流将更高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    我将向客户推荐断电状态以降低电流。

    此致、

    Kai