Other Parts Discussed in Thread: DP83849I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83849I 大家好、Etherphy 团队、
我对复位模式与断电模式下的 DP83849I 功耗有疑问。
※Ω 复位模式:引脚71 RESET_N 至 LO。
我的客户希望在 DP83849I 不工作时降低功耗。
数据表描述了 IDD 断电模式9.5mA_TYP、但没有 IDD 复位模式。
您能 告诉我 IDD 复位模式吗?
此致、
Kai