This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有将 HDMI-ARC 转换为 USB 或模拟信号的桥接器?

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782056/do-we-have-bridge-that-transforms-hdmi-arc-to-usb-or-analog-signal

主题中讨论的其他器件:PCM9211

大家好、

我们是否有将 HDMI-ARC 转换为 USB 或模拟信号的桥接器? 非常感谢!

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的团队没有这种器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、
    如 Brian 所述、没有用于 HDMI-ARC 转 USB 或模拟信号转换的单芯片解决方案。

    如果双芯片解决方案正常工作、您可以考虑 PCM9211、它可以支持 HDMI-ARC 至 I2S 转换、并且可以将其馈送到 USB 编解码器以获取 USB 或模拟输出。

    此致、
    Ravi