This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:请求 TUSB320寄存器0x80的定义

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB320LAI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781697/tusb320-asking-for-the-tusb320-register-0x80-definition

器件型号:TUSB320

大家好、

我的客户使用 TUSB320的寄存器0x80、他们需要了解0x80的详细信息。

请您向我们提供信息吗?

BR、

SHH  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户的真正问题是什么? 我们拥有该器件 TUSB320LAI 的新版本、它解决了 TUSB320中的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    客户正在重新编码、他们希望检查代码中的每个寄存器。
    之前、他们得到了有关0x80的反馈。 那么、请提供详细信息吗?
    如果不需要0x80、您会详细解释一下吗?

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    寄存器0x42、0x7C、0x7D、0x80等为保留寄存器、用于内部调试(电压比较器、数字输出等)。 因此、用户无需开发其应用、因此我们在数据表中未提供有关保留寄存器的说明