This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:控制引脚的上拉和下拉电阻值

Guru**** 2900680 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781631/tusb522p-pullup-and-pulldown-resistor-value-for-control-pins

器件型号:TUSB522P

尊敬的团队:

数据表建议为大多数控制引脚使用47k Ω 上拉和下拉电阻器。  

我看到 EVM 用户指南使用了1k 欧姆电阻器。

我的客户想知道他们是否可以使用4.7K 欧姆的上拉电阻器和使用0欧姆的下拉电阻器。

它是否仍然可行?

谢谢你。

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配给合适的人员
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用4.7K 或1k 进行上拉或下拉、而不是0欧姆。