主题中讨论的其他器件:TCAN1043、 TCAN1051、 TPS65381A-Q1
您好!
您能不能告诉我所有车辆(汽车、 拖拉机...)上是否都有 CAN 唤醒模式 CAN 总线?
它是最近函数吗?
如何为每个品牌或车型检查此信息?
此致、
MDO
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能不能告诉我所有车辆(汽车、 拖拉机...)上是否都有 CAN 唤醒模式 CAN 总线?
它是最近函数吗?
如何为每个品牌或车型检查此信息?
此致、
MDO
MDO、
唤醒模式功能不是汽车 CAN 市场中的最新功能。 它最常用于系统级睡眠模式、以便在不需要 CAN 数据传输时节省功耗。 我们看到汽车 CAN 解决方案中经常使用这种系统级功耗保守模式。 但是、并非所有汽车网络都在其系统中使用此功能。 虽然没有全面的答案、但当今大多数现代 CAN 收发器都支持唤醒模式(WUP)检测。 WUP 功能并非特定于品牌或车型、而是特定于其 CAN 网络中使用的收发器。
具体而言、任何支持待机模式或睡眠模式的 TI CAN 收发器都将配备能够处理唤醒模式的集成接收器。 此类收发器包括 TCAN1042、TCAN1043和 TCAN1044等。
不支持唤醒模式的其他收发器通常具有称为静默模式或仅监听模式的模式、而不是待机模式或睡眠模式。 在这些器件中、器件不需要唤醒功能、因此不执行 WUP 处理。 TCAN1051就是这种类型的收发器的一个示例。
简而言之、您需要了解汽车 CAN 网络中实现的特定收发器、以确定 WUP 功能的实现。 您将能够通过参阅每个收发器的数据表来识别其唤醒功能。
您的特定应用是什么样子的? 您是否希望为自己的系统实现系统级唤醒?
此致、
Max Megee
收发器接口应用
尊敬的 Eric & Max:
感谢您的回答 Eric、
我的应用程序在拖拉机上使用、但不用作 OEM 设备。 因此、它可用于每个配备 CAN 总线和 Isobus 的拖拉机。
一些品牌、如 Fendt、在拖拉机断电时为设备提供电源。
因此、在此状态期间、我的器件处于低功耗模式。
这就是我需要具有唤醒功能、尤其是使用 CAN 总线的原因。 很遗憾、我无法使用点火信号。
因此、我的器件使用 TPS65381A-Q1、我计划在另一篇文章中将 TCAN1042用作建议。
那么、我将介绍如何了解这款或那款拖拉机的型号是否具有哪种类型的收发器...
此致、
MDO