This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIR1000:是否可以使用 TIR1000 NEC IR 解码器?

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: TIR1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782211/tir1000-tir1000-nec-ir-decoder-possible

器件型号:TIR1000

尊敬的所有人:

我正在寻找支持 NEC 格式的 IR 远程控制解码器。

根据 TIR1000对 IrDA 编码器和解码器的搜索、NEC 格式似乎不受支持、是否可行?

我想问您是否有任何可用的方法或产品。


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    很遗憾、我不知道这方面的专用器件。 不过、可以在 MSP430等简单 MCU 中实现编码/解码功能。 下面是几个主题、我们将进一步讨论这一点:

    e2e.ti.com/.../19692

    e2e.ti.com/.../494223

    此致、
    最大