This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D 应用问题。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65982, TUSB1064, TUSB1064RNQEVM, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780596/tps65987d-tps65987d-application-issue

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他部件:TPS65982TUSB1064TUSB1064RNQEVMTPS65987

您好、先生、

我们的客户想要设计 C 型转 DP 软件狗、我们看到 TUSB1064RNQEVM 需要 PCB 上的 TPS65982+TUSB1064。

Q1:此应用是否同时需要产品上的两个芯片? 或者客户选择一个 TPS65982或 TUSB1064可以具有 C 型转 DP 功能?

我们看到、如果我们要将 固件写入 TPS65987D、TI TPS6598xEVM 在 PCB 上使用了 FTDI。

Q2:是否需要 FTDI? 或者 、我们可以将 I2S 和 SPI 跟踪跳转到 器件编程解决方案。

Q3:TI 是否有用于有源电缆参考设计的 TPS6598x?  

问题4:能否为我分享 TPS65987D DNF?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    Q1:是的、要创建 Type-C 转 DP 软件狗、您需要 TPS65982或 TPS65987D 以及 TUSB1064

    Q2:对于终端器件、无需使用 FTDI。 FTDI 发挥的作用是允许您使用 USB 连接对 TPS6598x 器件进行编程和调试。 它在评估设置中很有用、但在最终设计中不需要。 对于最终应用、您将需要一个 SPI 闪存来刷写 TPS6598x

    Q3:不、我们没有任何有源电缆的电流参考设计。

    问题4:您能否详细说明什么是 DNF? 我不知道这个缩写。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的支持、  

    如果我们的客户想要使用电缆设计 C 至 DP、那么他们可以使用 TPS65987单芯片解决方案吗?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    是的、TPS65987D 是用于类似项目的正确器件。 您可以按照此应用手册来帮助实现 Type-C 转 DP 交替模式

    作为硬件参考、TPS65987-90EVM 本身没有 DP 端口、但具有可连接 DP 拉电流或灌电流扩展模块的扩展头。 以下是两个用户指南的链接

    希望这能解答您的问题。 如果是、请单击此选项可解决我的问题