This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:接口时序与 S1D13719不匹配

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781936/tvp5150am1-interface-timing-does-not-match-with-s1d13719

器件型号:TVP5150AM1
Thread 中讨论的其他器件:TVP5150

你好

我使用的是 TVP5150、后跟 EPSON 图形控制器 S1D13719。 根据这两个数据表、它们应该协同工作(BT601;8位 YUV422离散同步)。 但遗憾的是、颜色与实际颜色不匹配。 使用示波器进行的详细分析表明、TVP5150数据流与 S1D13719摄像头接口时序不匹配。  S1D13719接口时序:

要从 TVP5150获取上述接口时序、需要使用哪种类型的寄存器设置?

此致

Marcel Born

。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marcel:

    TVP5150寄存器定义在数据表第3.22节中进行了说明、网址为:
    www.ti.com/.../tvp5150.pdf
    但我想通知您、TVP5150是 NRND (不推荐用于新设计)器件、对这些器件的支持非常有限、如中所述:
    e2e.ti.com/.../622064

    此致、
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    直到今天、我还没有找到合适的寄存器设置。 当然、我也测试了规范中描述的示例寄存器设置。
    请查看 TVP5150的输出数据流:

    为什么在 VSYNC 处于活动状态时有 HSYNC 脉冲?
    为什么在 VSYNC 处于高电平时有数据?

    这不符合 YUV BT601 4:2:2 8位格式。 它也与 S1D13719的时序技术规格不匹配、如 post#1所述