This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LT012AQ-Q1:为故障安全状态=低电平配置 LVDS 接收器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90LT012AQ-Q1, SN65MLVD3, SN65LVDS180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781446/ds90lt012aq-q1-configuring-lvds-receivers-for-failsafe-state-low

器件型号:DS90LT012AQ-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65MLVD3SN65LVDS180-Q1

有关人士─
我需要设置一个 LVDS 接收器以实现故障安全状态=电平。 我需要一个变体
工作温度范围为-40°C 至125°C、例如 DS90LT012AQ-Q1。

在一个相关的交换中、有人评论说、通过 8k 下拉 IN+、通过5k 上拉 IN-
整个 RT 上的电压为-25mV。 根据 DS90LT012AQ 的阈值规格 、这不会导致输出=低电平:

Vth<=0V、典型值-30mV。
vtl>=-100mV、典型值-30mV。
因此、保证输出为低电平需要 RT 上的差分电压小于100mV。

需要大约1mA 的偏置电流才能在 RT 上实现-100mV。 但是应用手册
"AN-1194 LVDS 接口的失效防护偏置"建议选择至少一个偏置电流
小于环路电流(3mA)的数量级。

是否有办法将 DS90LT012AQ-Q1设置为故障安全状态=低电平? 如果不是、是否有任何其他 LVDS
工作范围为-40°C/125°C 的接收器。

任何反馈都将不胜感激、提前感谢您。
祝你一切顺利、Rainer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    你是对的。 为了保证低输出、您需要-100mV、这就存在应用手册中提到的问题。 一个 ᵒC 的选择是使用2类 M-LVDS 接收器、例如 SN65MLVD3、但其额定电流仅为85 μ A。
    另一种 ᵒC 是使用 SN65LVDS180-Q1、该器件为125 μ A、具有保证阈值为-50mV 的电压、因此需要偏置电流的一半。 它在同一芯片中也有一个驱动器、您的应用中可能不需要这种驱动器。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser、

    感谢您的快速反馈。 SN65LVDS180-Q1的链接数据表指定 TA=-40°C/85°C 是否有额定温度为-40°C/125°C 的子代码? 将 SN65LVDS180-Q1偏置为小于50mV 需要偏置电流 Ibias 约为0.5mA。   此负载水平(Ibias / ILoop~16%)是否是可行的解决方案?

    再次感谢您的支持。

    祝你一切顺利、

    滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rainer、

    抱歉、我把汽车和125C 混在一起。 遗憾的是、我们没有支持125C 的解决方案。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser、

    非常感谢您的支持。 我将把问题标记为已解决。

    祝你一切顺利、Rainer