This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B

Guru**** 2769065 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/782074/tusb8020b-tusb8020b

器件型号:TUSB8020B
主题中讨论的其他器件:TUSB4020BI

尊敬的先生:

如下所示?? 框中、我的客户 需要一个 USB 端口下游2 USB DEICE。  

我最初的建议 是 TUSB8020B 、但 IC 尺寸太大、TI 是否还有其他器件建议?

谢谢!

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    我建议查看 TUSB4020BI、但该器件与 TUSB8020B 具有相同的封装。 这些器件是我们仅有的2端口 USB 集线器。