This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849I:有关位于共模扼流中心抽头和 GND 之间的电容器最大电压的问题。

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781284/dp83849i-a-question-about-the-maximum-voltage-of-capacitor-which-located-between-common-mode-choke-center-tap-and-gnd

器件型号:DP83849I

 大家好、

 我的一位客户长期将 DP83849I 用于他们的许多产品。 它们还基于  AN-1469设计了 PHY 接口。

 《AN-1469 PHYTER 设计和布局指南》

 http://www.ti.com/lit/an/snla079d/snla079d.pdf

 对于位于 AN-1469 第4页的图2中的共模扼流中心抽头和 GND 之间的2kV 电容器、他们有一些问题 。

 他们的问题如下。

 问题1. 最近、由于大多数电容器制造公司不再生产2kV 电容器、因此很难购买2kV 电容器。

      2kV 电容器(1500pF/2kV)能否替换为1500pF/1kV 电容器?

 问题2. 如果问题1的答案是肯定的、会降低什么性能?

 问题3. 能否使用两个串联的3000pF/1kV 电容器代替1500pF/2kV 电容器?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya-San、

    IEEE 规范(8.3.2.1以内)要求提供交流和/或直流隔离。
    如果您需要遵循该规格、则需要找到能够承受该电压电平的电容器。
    但是、如果您在系统中不需要该电容器、则可以使用额定 kV 更低的电容器。
    它取决于系统、对于电容可以看到的电压、您作为实现者应负责。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ross、

    感谢您的回复。

    此致、
    Kazuya Nakai。