This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:连接到 USB2主机

Guru**** 2539740 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781789/tusb8020b-connect-to-usb2-host

器件型号:TUSB8020B

您好!

如果 TUSB8020B 在上行连接到 USB2.0主机、则是否应将下行端口配置为在 USB2.0中工作、尽管它们支持 USB3.0?

谢谢

Ilan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果主机为 USB2、则集线器将忽略 USB3和 USB2的枚举