This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:我们是否有与 TUSB1210相似但支持3.3V I/O 的器件?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781618/tusb1210-do-we-have-similar-device-with-tusb1210-but-support-3-3v-i-o

器件型号:TUSB1210

大家好、

最近、我们挖掘了电网客户的机遇、他们需要 TUSB1210等 USB 器件。 但是、由于其 CPU 只能支持3.3V 电压(我们的 TUSB1210只能支持1.8V 电压)、因此他们正在寻找3.3V 器件。 我们有这样的器件吗?

如果不是、我们是否有一个经济高效的解决方案能够以3.3V I/O 连接到 CPU? 非常感谢!

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有具有3.3V IO 的类似器件