This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042HV:从隐性状态转换到显性状态期间的功耗

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781966/tcan1042hv-power-consumption-during-transition-from-recessive-state-to-dominant-state

器件型号:TCAN1042HV
主题中讨论的其他器件:TCAN1043

团队、

请帮助回答我客户的问题:

我对 TCAN1042和 TCAN1043 CAN 收发器有疑问。

来自 TCAN1042数据表:

来自 TCAN1043数据表:

在显性状态期间、ICC 为70mA (典型总线负载)、我的问题是:从隐性状态转换到显性状态期间消耗的电流是70mA、还是只要显性状态占主导、就会持续消耗70mA 电流?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Viktorija,

    在收发器驱动显性总线时消耗70mA 电流。 由于器件上的显性超时功能、总线驱动器将仅驱动显性总线1.2至3.8ms。

    此致、