Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IS 您好!
我对100Mbps 模式下的 RGMII 有疑问。
现在、我使用 DP838367IS RGMII、它在100M 模式下进行通信。
当我在100M 通信期间监测 RGMII 波形时、我发现 TXD 延迟约35 nsec 到 TX_CLK。
这个延迟没有问题。 它运行良好。
但 DP83867IS RGMII 规范规定、TskrR 最小值为1ns、 最大值为2.6ns。
根据此规范,我认为35纳秒延迟是不可接受的。 但它看起来工作正常。
那么、我的问题是、100M 模式下所需的偏斜值与1G 模式不同吗?
此致、
OBA