This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:VBUS 上的缓冲器

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779846/tps65987d-snubber-on-vbus

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TVS2200

您好!

我们建议在数据表中使用缓冲电路、如下所示。  客户能否将电阻器更改为4.7欧姆、因为3.48欧姆电阻器不可用?

谢谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    我建议您保留列出的组件值、因为我们专门选择了这些值来支持长达4m 的 USB Type-C 电缆(USB Type-C 规范中允许的最大长度)热插拔。 如果客户不想使用3.48欧姆电阻器、则必须重新计算 RC 电路以找到正确的串联电容、因为4.7uF 可能不是与4.7欧姆串联的正确值。

    此致、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    谢谢。  您能否向我们展示如何计算4.7欧姆的电容值?

    Thx。

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的安东尼:

    与创建参考设计的个人交谈时、我们都建议坚持数据表中的内容。 该原理图在 Tina 内进行了仿真、并根据电缆成分/终端应用做出了一些假设。 我们认为、更改这些值将对缓冲器的整体性能产生影响。 如果无法使用或找到3.48 Ω 电阻器、客户可以改用 TVS 二极管、例如 TVS2200