This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH947-Q1:OLDI 通道交换

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780547/ds90uh947-q1-oldi-lane-swapping

器件型号:DS90UH947-Q1

大家好、

如果寄存器0x4F 的位6 (OLDI_IN_MODE)配置为双像素模式、位5 (OLDI_IN_SWAP)的值为1、那么这是否将 OLDI 输入组(D0-D3)与另一组 OLDI 输入(D4-47)交换? 例如、下表定义了处理器输出和947输入。 OLDI_IN_SWaP 的 SWaP 函数是否会针对以下配置进行适当的交换?

处理器输出 947输入
D0 D4
D1 D5.
D2 D6.
D3 D7.
D4 D0
D5. D1
D6. D2
D7. D3

谢谢、

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    对此进行了任何更新?

    谢谢、
    进行了比较
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅947数据表 OpenLDI 输入帧和颜色位映射选择部分。
    有一个图显示了位配置。

    此致、
    蔡夏利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    我的问题与位映射无关。 它与通道交换有关。 您能回答我有关通道交换的问题吗?

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jared、

    您在第一篇帖子中的图表是正确的。 在双模式下、OLDI_IN_SWAP 位翻转输入组。

    此致、
    Casey