This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:组件选择、适用于符合简单(但通用) USB PD 和传统器件标准的手机充电器

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65988, TPS25820, TPS25810, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780905/tps65987d-component-selection-for-simple-but-universal-usb-pd-and-legacy-device-compliant-cell-phone-charger

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS65988TPS25820TPS25810TPS2546

尊敬的 TI 代表:

我正在为通用手机充电器应用寻找产品推荐。  您的 USB PD 控制器产品系列相当庞大、我希望您能为我指明正确的方向。

要求:

不受制造商约束的通用手机充电器(适用于 Apple、Samsung、LG 等主要手机制造商。)

USB PD、USB C、BC1.2和传统器件(分频器模式?) 兼容。  基本上、几乎每个人都应该能够在将手机插入电路板时获得全额充电率。

支持5V @ 3A、9V @ 3A

我将为控制器提供所需的直流电源。  不允许从主机处理器到手机的数据直通、因此我需要确保除协商电源电压/电流所需的 CC 线路协议或需要获取它们的传统器件的 D+/D-分频器模式外、不能进行数据传输 最大充电电流。  (您的 USB PD 控制器能否同时处理所有传统器件?  "分频器模式兼容"是什么?)

我想使用1个控制器来实现符合标准的充电。  对于传统器件、我们将使用此控制器、该控制器具有 USB C POTS 和 USB A 端口、除非有更具成本效益的解决方案、例如将更便宜的控制器用于 microUSB、Lightning 等、然后将专用的 USB PD 控制器用于 USB C 兼容端口。   

如有必要、我可以在外部填写一些其他较小的要求。  目前、我主要想知道我是否应该使用 TPS65987D、或者是否有更经济的解决方案。

EAU 为16k 单位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、
     
    根据您的描述、TPS65987D 是适合您的正确器件。 为了帮助您开始设计、请阅读以下应用手册并查看以下设计:

    TPS65987D 和 TPS65988 BC1.2实施指南: www.ti.com/.../slvae17.pdf
    TPS65987DDH 电源路径性能和保护: www.ti.com/.../slvae17.pdf
    TPS65987DDH USB 电力输送控制器的硬件设计指南: www.ti.com/.../slva888a.pdf
    《TPS65987DDH 和 TPS65988DH 主机接口技术参考手册》: www.ti.com/.../slvubh2b.pdf
    TPS65987D EVM: www.ti.com/.../tps65987evm

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam -

    感谢您的快速响应。 还有几个问题需要您回答:

    我们将在板上有多个端口、其中一个目标是降低成本。 我想知道您是否有多路复用 USB 端口的方案、以便一个 TPS65987D 可以支持多个充电端口? (我不能简单地将它们全部短接在一起、因为有人可能会尝试连接多部电话)。 再说一次-所有端口都应避免任何数据连接、当然电源配置文件协商除外。
    TPS65987D 比其他 USB 充电控制器贵一点。 由于我们有两种基本类型的端口(USB-A 和 USB-C)、您是否可以为 USB-A 端口推荐更便宜的控制器? 它需要为所有使用 USB3.1的手机充电、包括所有传统设备(micro-USB、闪电等、但不包括 USB-C 连接器)。
    2.A. 此解决方案是否能够最大限度地提高成本效率、或者是否有更好的方法来实现这一目标? (如果节省很少、批量价格折扣可能更有意义、建议对所有端口使用 TPS65987D)。

    谢谢!
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    不需要。每个 Type-C 端口都需要一个 Type-C 控制器。 无法使用 TPS65987D 等单端口控制器来控制多个端口。

    2.根据您希望终端应用的外观、您可以选择一些不同的选项。

    选项1:如果您希望两个 Type-C 端口能够具有 PD 功率功能、则可以使用 TPS65988来控制两个单独的 Type-C 端口

    选项2:如果您希望有多个 Type-C 端口、但只有其中一个端口具有 PD 功能、则可以将 TPS65987D 连接到一个端口、并将 TPS25810或 TPS25820连接到一个 Type-C 端口、从而仅提供5V/3A 或1.5A

    选项3:如果您希望使用 Type-A 端口并同时提供 USB 功能和充电功能、则可以使用 TPS2546等器件

    如果您有任何其他问题、请告诉我!