This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD231:CANH/L 线路电压阈值超出规格

Guru**** 2928620 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778417/sn65hvd231-canh-l-line-voltage-thresholds-out-of-spec

器件型号:SN65HVD231

您好!

我们在 BMS 中使用 SN65HVD231 CAN 收发器、它将通过 CAN 通信与显示产品进行通信。  BMS 和显示单元中使用的相同收发器 SN65HVD231。

运行几天后、CAN 收发器发生故障。 已连接波形、用于在发生故障之前和之后进行比较。

我们无法找出失败的原因。 请告诉我们哪些因素会导致 behaviore2e.ti.com/.../Bad-trasceiver-CANH_2C00_-L.tife2e.ti.com/.../CANH_2D00_CANL_5F00_Good-transceiver.tife2e.ti.com/.../Good-trasceiver-CANH_2C00_-L.tif.e2e.ti.com/.../CANH_2D00_CANL_5F00_Bad-transceiver.tif 出现这种异常

此致、

Vasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasanth、

    CANL 上似乎有一条泄漏路径、导致隐性电压无法驱动至正确的值、或者有人将信号拉向 GND。 您可以看到信号过冲达到正确的值、然后立即下拉至过低的值。 这可能是由某种电气过载事件引起的。 不过、差分信号似乎仍应在 RXD 上提供正确的输出、对吗?

    • 有多少器件发生了这种损坏?
    • 您能否共享原理图和/或方框图?
    • CAN 总线上还有其他什么呢? 还有多少个 CAN 节点?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、CANH 和 CANL 波形都有问题、但差分电压仍在限制范围内、收发器能够成功通信。

    节点中总共有3个收发器。 第三个收发器无法通信。

    在2个系统中进行了测试、均已损坏。 两个损坏的收发器具有相似的输出特性。

    我们已经使用不同的场景进行了测试、以重现故障案例、但在某种程度上还没有成功。

    如果您有任何想法、请分享导致此类故障的原因。 还共享保护电路以避免这种情况。

    此致、

    Vasanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasanth、

    那么、只有一个3的收发器损坏了吗? 系统的哪一部分是损坏的收发器?  

    对于电气过载、向总线引脚添加一些电容有助于减缓任何可能通过并损坏引脚的快速瞬变。 向 CANH 和 CANL 添加 TVS 保护二极管也会有所帮助、许多客户都使用了 PESD1CAN 等器件。

    是否可以通过任何方式共享方框图或原理图? 如果您不愿意在公共论坛上分享、您可以通过电子邮件将其直接发送给我。 如果您单击我的用户名、您可以在此处找到我的电子邮件。

    此致、