This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:请帮助推荐极性 RS485芯片组的极高成本性能

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781153/webench-tools-please-help-to-recommend-a-very-high-cost-performance-of-non-polar-rs485-chipset

主题中讨论的其他器件:SN65HVD888

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

请帮助推荐极性 RS485芯片组的极高成本性能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jerry、

    请提供有关您所要求的内容的其他信息。  我不清楚您所说的"芯片组"是什么意思。  是您正在寻找的缓冲器/转换器还是完整的 RS485系统。

    谢谢、

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    SN65HVD888之类的器件是否适合您的需求? 它是一款具有自动极性校正功能的 RS-485收发器、因此无论差分总线对是正常接线还是反相连接、通信仍然有效。 它具有高度集成的 ESD 保护、并支持多达256个节点之间高达250kbps 的通信。

    此致、
    最大