This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:DS125支持铜长度?

Guru**** 2752855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781730/ds125df410-ds125-support-copper-length

器件型号:DS125DF410

DF410支持的 SFP+铜缆是否有测试数据? DF410是否需要特殊设置?  支持铜缆?的时长

SFI 信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Seasat、
    有许多不同的铜缆类型具有不同的插入损耗。 DS126DF1610 CTLE 可在奈奎斯特或5GHz 频率下补偿高达约30dB 的损耗。 因此、只要铜缆在5GHz 频率下的损耗低于30dB、DF410就可以支持该铜缆。
    此致、Nasser