This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB PD 解决方案

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS25820, TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781806/usb-pd-solution

主题中讨论的其他器件:TPS65987DTPS25820TPS25810

你好  

   如果仅客户 使用 USB2.0+DP 信号、则 PD 仅需要5V/500mA~900mA。 我们是否有不使用 TPS65987D 的合适解决方案? 谢谢你。

BR

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我建议查看适用于此应用的 TPS25810或 TPS25820。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、
    Eric