This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:预设测试问题、没有 PCIe Gen2 -6dB 测试问题。

Guru**** 2930930 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781638/ds80pci402-preset-test-issue-and-no-pcie-gen2--6db-test-issue

器件型号:DS80PCI402

大家好、

我们遵循 Tektronix PCIe 测试协议和程序、并有两个 DS80PCI402测试问题、请提供帮助。

我们知道 DS80PCI402是非线性的、不能通过所有预设项目、至少可以通过一个预设项目、无需通过所有预设眼图。

   但我们仍然需要这些 P0~P10波形、并上传到 SIGtest 工具、以确认我们的设计是否符合 PCI-SIG 规范。

   现在、我们仅获得八个预测试波形、仍然缺少三个波形。

   您对预设波形缺失有什么经验吗? 这也是 DS80PCI402非线性引起的吗?

2代损耗信号测试。 通常、Gen2 -3.5dB 会自动切换到 Gen2 -6dB、但我们 切换到 Gen3并强制跳过 Gen2 -6dB。

  您是否对缺少 Gen2 -6bB 信号测试有任何经验?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我没有听说过缺失的测试波形。  我不认为这是由 DS80PCI402输出中的任何非线性引起的。

    您是否具有 DS80PCI402的寄存器控制?  可能与信号检测电路有一定的相互作用。  在测试过程中、我们可以尝试强制 DS80PCI402始终保持激活状态。

    要始终使 DS80PCI402处于活动状态、您需要写入以下寄存器。

    0x06 = 18'h

    0x0D、0x14、0x1B、0x22、0x2A、 0x31、0x38、0x3F = 02'h

    此致、

    Lee