This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3221E:TRS3221E 与 TRS3221之间的区别是什么?

Guru**** 2943270 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3221, TRS3221E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781678/trs3221e-what-is-the-difference-between-trs3221e-and-trs3221

器件型号:TRS3221E
主题中讨论的其他器件:TRS3221

你(们)好  

TRS3221E 与 TRS3221之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PY:

    TRS3221E 提高了 ESD 抗扰度、符合 IEC 61000-4-2 4级标准。 TRS3221仅具有 HBM ESD 保护功能。 否则、这些器件在功能和性能上是相似的。

    此致、
    最大