This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:SN765176B 变速器距离问题

Guru**** 2399305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781199/sn65176b-sn765176b-transmission-distance-problem

器件型号:SN65176B

你好

RS485信号传输距离理论上高达1km。 我想知道、使用 TI SN65176的客户的实际传输距离是多少、RS485通信是正常的?

关于 RS485信号伽马传输距离、它与以下几点相关:

RS485电缆

2.工作环境

3.调整总线 I/O 端口、A/B 上拉电阻和匹配阻抗。

还有其他原因吗?

此致

Leon

文晔集团 μ A

广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A

手机:(86) 159 8985 2994

电话:(86) 755-26743880 分机:6643

传真:(86) 755-26743990

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leon、

    给定数据速率下可实现的最大距离将取决于收发器设计(发送器输出幅值和接收器输入灵敏度)、电缆特性(直流电阻和交流损耗曲线)、端接值/位置、整体网络拓扑(菊花链与星形/树等)、 以及用于通信的 UART 的抖动容差。

    本应用手册的第9节提供了有关这些不同因素如何限制不同速率下 RS-485数据传输长度的良好总结:

    www.ti.com/.../slla272c.pdf

    如果您对此有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Max
    感谢您的支持
    此致
    Leon
    文晔集团 μ A
    广东省深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦12楼 μ A
    手机:(86) 159 8985 2994
    电话:(86) 755-26743880分机:6643
    传真:(86) 755-26743990