This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:对数据表中的注释有疑问

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781510/dp83867is-question-about-a-note-in-the-datasheet

器件型号:DP83867IS

我注意到"SNLS504B - 2015年10月- 2017年3月修订版"中第38页的注释。  该说明指出:

自举模式1和2不适用于 RX_CTRL。 RX_CTRL 自举必须为

配置为自举模式3或自举模式4。 如果 RX_CTRL 引脚不能绑定到

模式3或模式4、配置寄存器4 (地址0x0031)的位[7]必须清零

0。

我查看了配置寄存器4位7的定义。 该位被保留、通常清零。  是否可以更好地描述 我需要清除的这个位。

我正在使用的定制硬件是将 RX_CTRL 引脚设置为数据表中标记为 n/a 的模式1。

谢谢你