This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:当 VDDIO 超过建议运行条件时会发生什么情况

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781194/dp83822i-what-happen-when-vddio-exceeds-recommended-operating-conditions

器件型号:DP83822I

大家好、

您能否解释一下当 VDDIO 超过 建议运行条件(=3.45V)时会发生什么情况?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    让我在问题中添加一个条件。 VDDIO 超过3.45V 的持续时间是从为 VDDIO 上电到使复位无效的时间。 VDDIO 不会超过绝对最大电压。

    此致、
    Saito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito San、

    当 VDDIO 在 ROC 之外时、不保证器件正常运行。
    这意味着无法保证 DS 中器件参数的行为。
    器件不会损坏、因为您未超过绝对最大值。
    如果最终的休眠电压在 ROC 内、则可以正常运行、但是、我建议通过使用复位引脚或对0x1F 的寄存器访问来进行器件复位。 应在器件返回 ROC 后执行此操作。