This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1EVM:在 ALP 中应用的配置文件错误、适用于 DS90UB947/948 EVM...

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/781254/ds90ub948-q1evm-wrong-profile-apply-in-alp-for-ds90ub947-948-evm

器件型号:DS90UB948-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

尊敬的 Sirs:

我发现 ALP GUI 可以在连接947和948 EVM 但927/928正确的情况下检测并应用错误的配置文件。

一旦更改了附加的 EVM、我需要添加/删除相关的 EVM 配置文件。

这是正常现象、还是我需要做什么才能正确检测?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    >>>更改附加的 EVM 后,我需要添加/删除相关 EVM 配置文件。

    更改连接的 EVM 后、必须在 USB2ANY/Aardvark Setup 下选择正确的配置文件。 ALP 不会自动选择配置文件。 它只能确认所选的配置文件是否与从附加的 EVM 中读取的内容相匹配。 例如、如果我选择928 EVM 作为我的配置文件、但连接的 EVM 为954、则它将在"INFO (信息)"选项卡"Unknown FPD-Link III Deserialer"(未知 FPD-Link III 解串器)下报告

    谢谢、
    Vishy