This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1040-Q1:基于消息速率的唤醒

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780023/sn65hvd1040-q1-wake-up-based-on-message-rate

器件型号:SN65HVD1040-Q1
主题中讨论的其他器件:SN65HVD1040

大家好、

我的客户正在查看 SN65HVD1040、并在唤醒方面有一个问题。

我曾将 TI 的 SN65HVD1040低功耗 CAN 总线收发器视为[适用于我们的 OBD2端口应用]的潜在部件。 (对其他可能性开放)

该芯片能否从阈值消息速率唤醒?  端口上显示了一些慢步速信息、从车门打开/远程解锁等(我们更愿意忽略)、然后当车辆实际启动并运行(我们希望对其采取措施)时、交通会明显增加。


此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、John、

    我已将此主题分配给我们的一位工程师、但他目前正出差、请原谅他在返回您时遇到任何延迟。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    为了使低功耗总线监视器能够寄存总线唤醒、总线必须保持显性状态5us。 这相当于200kHz 的速度、客户考虑在"慢配速"以及车辆"实际启动并运行"时采用哪种数据速率?

    此致、