This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:RS-485驱动器引起的电源干扰

Guru**** 2929760 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778887/sn65hvd75-power-supply-glitch-due-to-rs-485-driver

器件型号:SN65HVD75

您好!

在我的电路板中、我有 SN65HVD75DGK 器件并将其配置为驱动器。  

当该驱动器处于运行状态时、我观察电源轨(VCC)毛刺脉冲(工作频率1MHz)。

请参阅以下原理图和示波器图像以供参考。

这可能是什么原因以及如何纠正?  

下面捕获了输入信号和 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ramesh、

    您能否检查电源以查看是否存在任何电流限制? 如果可能、也可以捕获 ICC 波形。 您可能还需要检查电源和接地的布线、以查看它们是否具有低阻抗。 如果您有任何详细信息、请告诉我。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    我已检查电流限制、它远高于范围(约为4安培)。

    数字万用表测量的 ICC 电流消耗、输入电流为2mA @1MHz。

    在下面、您可以看到电源和接地的布线...

    谢谢、

    Ramesh M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh、

    我上次忘记问了。 总线上是否有任何电阻器端接? LDO 或 DCDC 电源来自哪里? 您的布局在我看来很好、只是总线布线可能太窄(我们更喜欢120欧姆阻抗)。  看到电源纹波时、我怀疑它必须处理瞬态电流。 因此、在转换期间检查电流会很有帮助。

    此致、
    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    是的、总线上有120E 端接。

    电源(3.3V)由 LMZ31704RVQT 直流/直流模块生成。

    如果问题是瞬态电流,如何测量和纠正问题???

    此致、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramesh、

    Hao 今天不在办公室、因此我可以尽力提供帮助。 我同意这样的想法、即该噪声可能是对 RS-485收发器瞬态电流的响应。 当输出驱动器电路切换 RS-485总线的极性时、电源电流会突然变化。 此瞬态电流的大小将取决于收发器设计以及总线上的容性负载。

    由于此开关电流的持续时间较短(可能超过直流/直流稳压器的环路带宽)、因此通常由收发器的去耦电容(如果附近有该电容、则由稳压器的输出电容供源)。 因此、如果您想减小纹波的振幅、您可能需要使用不同的去耦电容值进行实验、以确保电源在宽频率范围内的有效阻抗较低。 有时、这可能需要并联放置多个不同值或外壳尺寸的电容。 您可以在以下应用手册中阅读有关此内容的更多信息: www.ti.com/.../slta055.pdf。

    您可以尝试的另一件事是与 VCC 轨串联的铁氧体磁珠(在稳压器和收发器的去耦电容之间)。 看起来最低噪声频率约为2MHz、铁氧体在该范围内可以有效。

    如果您要修改 PCB 布局、我建议确保将 VCC 网络布线为平面或粗线迹、以便最大限度地提高其接地电容、并更大限度地减小其串联电阻和电感。

    此致、
    最大