This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:DP83867IS

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780046/dp83867is-dp83867is

器件型号:DP83867IS

大家好、

我对 DP83867 PHY 上的 RGMII 总线有疑问。

在我的应用中、我有2个 DP83867 PHY、它们将 RGMII-Rx 连接到另一个 PHY 的 RGMII-Tx。 此设置按预期工作。 我有2个问题:

1) 1)当我查看 RGMII 总线上的信号电平时、RX 时钟的信号摆幅约为1V p-p、数据线约 为200mV p-p 我认为这两种情况都是低侧的。 什么电压轨与 RGMII 接口相关、这些信号不高有任何原因?

2) 2)当我将测试设备设置为运行随机侧数据包(64字节至1514字节)时、我会得到 CRC 错误数据包。 如果我将数据包大小设置为传输单个大小的数据包、我将不会运行错误。 (我只运行64字节数据包的流、而运行9000字节数据包的流-无错误)

想知道是否有人对此有任何想法、

谢谢、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    此主题重复。 我要结束这个、让我们继续讨论另一个主题。

    此致、
    GET