This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:有关 TUSB5221P RX、TX 引脚的一些问题

Guru**** 2875980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/778679/tusb522p-some-questions-about-tusb5221p-rx-tx-pin

器件型号:TUSB522P

尊敬的所有人:

   我对 TUSB5221P 有一些疑问

   1. 我们是否可以交换正负 PIN(RX1+/-)、 您需要注意什么?

   2. RX1和 RX2是否都可以连接到主机 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 3.1规范的第6.4.2节支持并介绍了通道极性反转。
    2.您仍然需要一个 RX 连接到 USB 连接器。 因此 RX1或 RX2都可以连接到主机、但其余的 RX 将连接到 USB 连接器。 有关连接图、请参阅图2。 图中有一种类型、引脚11/12是 TX2。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

       感谢你的帮助。  

       如果我们连接到 USB3.0、 它是否支持 LAN 极性反转?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB 3.0也称为 USB 3.1第1代(5Gbps)、仍然支持通道极性反转。

    谢谢
    David