This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:数据表上的 T&R 信息查询

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB3000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780268/ts3usb3000-inquiry-for-t-r-information-on-datasheet

器件型号:TS3USB3000

您好!

查看 TS3USB3000的数据表、可以看出下面有两个 T&R 信息。

我发现   这些差异突出显示了一点、但看到这一点、是否意味着   如果我们选择 TS3USB3000RSER (没有"M"版本)、我们无法知道 TI 将提供哪个引脚1象限?

请提供建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daisuke-San

    M 和非 M 之间的差异是、器件在卷带中以不同的方向朝向。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Davis San:

    感谢您的回复。

    我已经检查了另一个线程、找到了您提到的不同之处。

    但是、在数据表(SCDS337E)中、T&R 信息有两页。 (第22和24页)

    一个显示 TS3USB3000RSER (非 M)的引脚1象限为 Q3、另一个显示为 Q1。

    我应该如何理解这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daisuke-San

    我们将在内部对此进行检查、并将返回给您。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daisuke-San

    第24页的信息正确、我们需要更新数据表。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David San、

    感谢您的确认、已理解。

    此致、

    Daisuke Tazaki