This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:根据 TMDS 时钟比率状态自动设置源端接

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780873/tdp158-source-termination-set-automatically-based-off-tmds-clock-ratio-status

器件型号:TDP158

正在为我公司的所有寄存器获取初始设置、并看到 TMDS 时钟比率字段已从接口源端发生的 I2C 上的 DDC snoop 更新。 我们尚未发送电路板进行制造、但设计参考了图46所示的应用示例、其中源极侧始终接地。 如果我们使用图作为参考、那么当我们将速率从 HDMI 1.4切换到 HDMI 2.0时、自动终止似乎总是需要更改、或者寄存器映射中的文本不正确、并且会在接收端看到 DDC 嗅探 端接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke

    DDC_snoop 位于 SDA_SNK 和 SCL_SNK 侧。 因此、可在将源极的 SDA/SCL 直接连接到接收端的 SDA/SCL 引脚的情况下实现 snoop 配置。 TDP158需要将 SDA_SNK 和 SCL_SNK 引脚连接到灌电流 DDC 引脚、以便可以自动设置 TMDS_CLOCK 比率状态和 TERM 位、否则必须通过 I2C 进行设置。

    谢谢
    David