This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501-Q1:USB 3.0 GND 漏极端接点?

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780867/tusb501-q1-usb-3-0-gnd-drain-termination-point-s

器件型号:TUSB501-Q1

我在互联网上看到了在 GND 与 GND 漏极之间建立连接的位置和是否连接的信息冲突。 我的应用是 USB-3转接驱动器、它连接在系统中用作隔板连接器的两根电缆中间、因此电路板是一个1"圆形独立 PCB。 我提到这一点是因为、如果我的转接驱动器应用被放置在主机或从 PCB 上、那么 GND_DRAIN 也许会为端接提供不同的用途。

AFAIK 针对 USB3上 GND_DRAIN 的不同接地策略如下:

  1. 降低 EMI 发射
  2. 降低 EMI 易感性
  3. 定义电缆阻抗
  4. 为 ESD 提供放电路径

最后、根据所述的应用、我的问题是:我是否要将 GND 和 GND_DRAIN (分别为引脚4和7)绑定到转接驱动器板上?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于转接驱动器应用、我们始终将 GND 与 GND 漏极接合在一起