This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:请求驱动程序代码

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2111, TCAN4550-Q1, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780316/tcan4550-q1-driver-code-request

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2111MSP432E401Y

大家好、我们将在项目中使用带 MSP432E401Y、CC2652和 MSP430FR2111的 TCAN4550-Q1。 请提供 TCAN4550-Q1驱动程序代码。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yusuf、

    我可以帮助提供一些信息。 我可以通过注册到您的 myTI 帐户的电子邮件地址与您私下联系吗?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    当然、您可以通过注册到 TI 帐户的电子邮件地址与我联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    优素福

    谢谢你。 我目前正在外出出差、但我将能够在周一返回后向您发送文件。

    最大