This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001 PRST 对问题的权力

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780160/xio2001-xio2001-prst-power-on-issue

器件型号:XIO2001

您好、先生、

我们的客户遇到 关于 PRST (N7)的 VDDA_15上电的问题。

您是否有任何建议 可以消除这种电涌?

CH1=VDDA_15

CH2=PRST (N7)

Hugo

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    如果1.5V、3.3V 和 PCIR 同时上电、您是否仍然会在 PRST#上看到此浪涌?

    此致、
    I.K.