This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:通过一个线对实现总线和电源供电吗?

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD62

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779943/sn65hvd251-can-bus-and-power-over-a-single-wire-pair

器件型号:SN65HVD251
主题中讨论的其他器件:SN65HVD62

是否可以设计一个能够通过一个单线对提供 CAN 总线信号和电源的解决方案?

我在这里找到了与 RS-485类似的东西:

http://www.ti.com/lit/an/slla336/slla336.pdf

 

http://www.ti.com/lit/ug/tidu993/tidu993.pdf

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    这是一个好主意、人们已经对它进行了探索。 例如 、can-newsletter.org/.../d971c4b1370002690b00168c5da040f3.pdf。 好消息是 CAN 信号是直流平衡、但由于显性位较长、您可能仍需要添加调制。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Hao!

    您是否会提供原理图和信令图、以显示这种情况的工作原理?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    遗憾的是、TI 目前还没有参考设计。 如果您可以像 曼彻斯特代码那样生成直流平衡信号、则可以从您找到的第二个链接借用网络设计。 另 一个应用手册 显示了您可能感兴趣的 RS-485电力线通信的系统级仿真。 有许多方法可以进行调制。 一个想法是使用 SN65HVD62 (OOK)。  您也可以 自己制作一个简单的张弛振荡器。  很抱歉 、我没有完整的解决方案。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao