This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:IQ 是多少?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779705/pca9306-how-much-is-iq

器件型号:PCA9306

你(们)好。

PCA9306是否使用 CMOS FET?

我在数据表中找不到。

如果它是 CMOS FET、那么它的 Iq 是多少。

我想知道静态电流。

此致。

Kengo。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    为了提供帮助、您能否分享有关 Vref 电压和所选上拉电阻的更多详细信息?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul。
    我将向您介绍我们的详细信息。
    Vref1:3.3V
    Vref2:5V (通过200kΩ Ω 电阻作为您的基准)
    SDAx/SCLx:100Ω Ω 上拉电阻(粗略估计)

    请问您对我的问题有什么建议。

    此致。
    Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    根据您的给定值、静态电流或偏置电流为5uA。

    此外、我建议重新访问 SDA/SCL 线路上的上拉电阻器值。 100欧姆非常小、会导致主器件在线路拉低时消耗大量电流。 您可以参考以下文档来帮助您确定合适的 Rpullup 值:  

    《I2C 总线上拉电阻计算》