This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV047A:/DS90LV48A:支持来自 FPGA 的2.5V 输入/输出的替代产品

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV047A, DS90LV048A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780496/ds90lv047a-ds90lv48a-alternative-that-supports-2-5v-input-output-from-fpga

器件型号:DS90LV047A
主题中讨论的其他器件: DS90LV048A

您好!

我希望将此器件(或类似器件)连接到以2.5V 电压运行的 FPGA LVDS 端口。

我们是否有与 DS90LV047A/048A 类似的器件、它们可以在2.5V 的电压下进行连接、或者是否有办法将其信号电平更改为2.5V?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 Nick、

    DS90LV047A/048A LVDS 端口与 FPGA 2.5V LVDS 端口直接兼容。

    在3.3V LVCMOS 侧、如有必要、我建议使用漏极开路或电压转换缓冲器从3.3V 更改为2.5V。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    抱歉、让我更好地说明一下应用。

    有两个信号链。
    1.(LVCMOS/LVTTL)->DS90LV047A (至 LVDS)->FPGA LVDS 2.5V 输入端口
    2. FGPA 2.5V LVDS 输出端口--> DS90LV048A -->(至 LVCMOS/LVTTL)

    DS90LV047A 的输出电压为3.3V (LVDS)、直接进入 FPGA。 FPGA 的额定电压为2.5V。

    我正在寻找一款 DS90LV047A 类似的器件、该器件具有用于 LVDS 的2.5V 输出。 您提到电压转换器是一个选项、您是否有适合此应用的推荐器件?

    查看 DS90LV048A 数据表、其 LVDS 输入(VIH 和 VIL)应接受来自 FPGA 的2.5V LVDS、您能确认吗?

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaser、

    谢谢你。

    如果 LVDS 为1.2V +/- 350mV、DS90LV048A 的 VIH 和 VIL 为何分别为2V 和0.8V? (数据表第5页)

    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas 您好、

    如果 FPGA 具有 LVDS 端口、则 DS90LV047A/048A 可以连接到这些 LVDS 端口、即使 FPGA 由2.5V (或其他电压、就这一情况而言)供电也是如此。 LVDS 端口上的信号是标准的(差分电压为~+/- 350mV、共模为~1.2V)、不应取决于电源电压。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nicholas 您好、

    很抱歉造成混淆。 VIH 和 VIL 应用于单端(LVCMOS/LVTTL)侧、而不是 LVDS 侧。 LV048A 数据表可能只有 VOH/VOL!

    在任何速率下、LVDS 端都是标准配置、应与其他独立于电源电压的 LVDS 信号配合使用。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我刚刚记得 LV048有2个逻辑输入、分别是 EN 和/EN。 VIH/VIL 适用于这些输入、数据表中应对此进行说明

    此致、
    相位