This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:应用问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001, DS90LV804, DS90LV004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/780238/ds90lv804-application-question

器件型号:DS90LV804
主题中讨论的其他器件:DS90LV001DS90LV004

尊敬的先生。

对于 LVDS 信号、如果应用速度为500Mbps ~ 600Mbps、电缆长度为5M 或更多5M。 LVDS 发送或接收是否需要 LVDS 缓冲器(例如附件 DS90LV804或 DS90LV001)来增强信号?
如果需要添加缓冲器、请推荐该解决方案的 LVDS 缓冲器? 使用均衡器解决方案?
        在 FPGA 发送器上--连接到缓冲器还是均衡器?
        2.在 FPGA 接收端--连接到缓冲器还是均衡器?
        3.或者不要在 FPGA 侧使用任何组件,只需在 MDR 电缆上连接中继器设备,并在不失真信号的情况下扩展电缆的信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常、缓冲器会对该电缆长度有所帮助。 DS90LV804或 DS90LV004 (具有预加重功能)将是一个不错的选择。 您可以在发送侧 FPGA 上使用缓冲器。

    此致、
    相位