This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:与 LCD 兼容

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AM5728, DS90C385A, SN65LVDS93B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779457/sn65lvds93b-compatibility-with-lcd

器件型号:SN65LVDS93B
主题中讨论的其他器件:AM5728DS90C385A

您好!

客户将 AM5728用于支持并行显示接口的视频 IP 电话。 他们希望在产品中使用具有 LVDS 接口的 LCD、因为他们具有更多 LVDS 接口选择。  我们将讨论 SN65LVDS93B 或 DS90C385A 器件。

您是否看到了将这些设备中的任何一个与附加 LCD 配合使用的任何问题? 如果是,您能否帮助建议合适的器件?

e2e.ti.com/.../SPEC_2D00_KWH070KQ40_2D00_F07.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prahlad、

    这不是 LVDS 显示屏、而是 MIPI DSI 显示屏。 LVDS 与 MIPI DSI 不兼容、我们没有适合 MIPI DSI 显示的任何器件。 这是 LVDS 显示的一个示例、您可以在其中使用这些器件: www.display-solution.com/.../g101evn01.3-20160504.pdf

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anyiam、

    我们是 Prahlad 提到的客户。
    很抱歉、数据表错误、很快将分享 LVDS 显示详细信息。

    此致、
    Thariq
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SPEC_2D00_KWH070KQ40_2D00_F09.pdfHiAnyiam、

    随附了 LVDS 显示屏的数据表。 我们计划在产品中将相同的显示屏与电容式触控面板配合使用。

    此致、

    Thariq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thariq、

    我认为数据表不正确。 没有"LVDS DSI"这样的东西、因为它们是完全不同的。 显示为 DSI 或 LVDS、数据表中的任何信息都不会让我相信它是 LVDS 显示。

    例如、它的共模电压规格明显高于典型的 LVDS 显示屏、并且缺少有关差分电压阈值和映射格式(JEIDA 或 VESA)的信息。

    我在原始文章中包含了 LVDS 显示数据表、您可以将其作为参考。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    供应商已确认这是 LVDS 显示屏、如数据表第4页所述。
    我将随附一份我刚刚收到的触摸板支持型号(KWH070KQ40-C09)的修订版数据表、其中包含差分电压阈值。 这是供应商提供的相对较新的产品、我假设"LVDS DSI"是在修改 MIPI DSI 显示屏的原始数据表时出现的拼写错误。 请参阅机械制图中的引脚分配。

    请确认此 LCD 是否与 SN65LVDS93B 或 DS90C385A 兼容。

    此致、
    Thariq

    e2e.ti.com/.../SPEC_2D00_KWH070KQ40_2D00_C09_5F00_20190306.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、数据表要好得多。 这两个器件都应该可以与该显示屏正常配合使用。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认 I.K. )

    使用其中任何一个器件将 LCD 连接到 AM5728是否有任何优势?

    此致、

    Thariq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thariq、

    SN65LVDS93B 具有可耐受1.8V/3.3V 电压的数据输入选项、而 DS90C385A 仅为3.3V。 如果您需要关注、93B 还具有更宽的温度范围(-40至85C)。

    除此之外还有其他一些微小的差异、它们在运行方面非常等效。

    此致、
    I.K.