This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR288A:接收器开关特性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR288A, DS90CR287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779780/ds90cr288a-receiver-switching-characteristics

器件型号:DS90CR288A
主题中讨论的其他器件: DS90CR287

大家好、团队、

 是否可以在 f=50MHz 时获得接收器开关特性?
(数据表中的这些特性适用于 f=85MHz。)

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagata-San、

    我们在50MHz 时没有该器件的特性数据。 您可以使用此应用手册自行计算一些参数: www.ti.com/.../snla249.pdf

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I.K.

    感谢您的支持。 但我在应用手册中找不到用于转换为 f=50MHz 的分频方程。 您能否给出 f=50MHz 时接收器开关特性的计算示例?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nagata、

    您可以查看应用手册的第5.1节和5.2节、并使用公式(1)、(2)和(3)作为示例。 最大工作频率应用于确定所有工作频率的最小 RSKM 值、因此您无需计算50MHz 时的 RSPos、因为这并不重要。

    如果您将 DS90CR287与 DS90CR288A 配合使用、则数据表中已列出该值、无需进行计算。 如果您不使用 DS90CR287、则需要以应用手册第5.2节为例、以及方程(1)、(2)和(3)来计算 RSKM。

    此致、
    I.K.