This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:当器件以空闲键扫描模式运行时、检查 IQ

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/779888/tca8418-check-iq-when-device-operated-in-idle-key-scan-mode

器件型号:TCA8418

大家好、

这里有一个有关 TCA8418电源电流 ICC 的问题、

当我们按下按钮(活动钥匙扫描模式)时、ICC 电源电流约为0.1mA、这是正常的。

如果我们不按任何按钮、ICC 电源电流将变为3.6mA。 器件应进入空闲键扫描模式、是否正确?

在此模式下、功耗应较低、为什么 ICC 变为3.6mA?

我们是否应该将固件配置为器件的空闲密钥扫描模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    "当我们按下按钮(活动钥匙扫描模式)时、ICC 电源电流约为0.1mA、这是正常的。

    如果我们不按任何按钮、ICC 电源电流将变为3.6mA。 设备应进入空闲密钥扫描模式、是否正确?"

    这对我来说听起来有点奇怪。 在测量3.6mA 电流之前、您需要等待多长时间? 您是否有我可以查看的原理图? 我想知道您是否在某个位置具有一些浮点输入。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我们将 COL8和9设置为非扫描密钥可以解决此问题

    顺便说一下、未使用的 COR 信号的建议上拉电阻值是多少?

    例如、我们能否将 COL8设置为 GPIO、以便在按下 ROW7 x COL4键时输出高电平?

    谢谢、

    卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kanoe、

    "顺便说一下、未使用的 COR 信号的建议上拉电阻值是多少?"

    任何值都可以、选择较低的值会产生较强的上拉电阻、但可能会增加从 Vcc 流经电阻器的泄漏电流。 选择较弱的上拉电阻会使线路更容易受到噪声的影响、但会提供更少的泄漏。

    如果是我、我可能会选择4.7K 或10k 左右。

    "例如、我们能否将 COL8设置为 GPIO、以便在按下 ROW7 x COL4键时输出高电平?"

    这也是有效的。 这相当于使用输出级的 PMOS 进行强上拉。 这样做的优势是可以移除外部上拉电阻器并节省空间和成本。

    如果将 col8设置为 GPIO、则还可以通过将该寄存器设置为0x00h 来启用寄存器0x2E 中的上拉电阻器

    谢谢、

    -Bobby