Other Parts Discussed in Thread: TCA8418
大家好、
这里有一个有关 TCA8418电源电流 ICC 的问题、
当我们按下按钮(活动钥匙扫描模式)时、ICC 电源电流约为0.1mA、这是正常的。
如果我们不按任何按钮、ICC 电源电流将变为3.6mA。 器件应进入空闲键扫描模式、是否正确?
在此模式下、功耗应较低、为什么 ICC 变为3.6mA?
我们是否应该将固件配置为器件的空闲密钥扫描模式?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Ray、
"当我们按下按钮(活动钥匙扫描模式)时、ICC 电源电流约为0.1mA、这是正常的。
如果我们不按任何按钮、ICC 电源电流将变为3.6mA。 设备应进入空闲密钥扫描模式、是否正确?"
这对我来说听起来有点奇怪。 在测量3.6mA 电流之前、您需要等待多长时间? 您是否有我可以查看的原理图? 我想知道您是否在某个位置具有一些浮点输入。
谢谢、
-Bobby
你好、Kanoe、
"顺便说一下、未使用的 COR 信号的建议上拉电阻值是多少?"
任何值都可以、选择较低的值会产生较强的上拉电阻、但可能会增加从 Vcc 流经电阻器的泄漏电流。 选择较弱的上拉电阻会使线路更容易受到噪声的影响、但会提供更少的泄漏。
如果是我、我可能会选择4.7K 或10k 左右。
"例如、我们能否将 COL8设置为 GPIO、以便在按下 ROW7 x COL4键时输出高电平?"
这也是有效的。 这相当于使用输出级的 PMOS 进行强上拉。 这样做的优势是可以移除外部上拉电阻器并节省空间和成本。
如果将 col8设置为 GPIO、则还可以通过将该寄存器设置为0x00h 来启用寄存器0x2E 中的上拉电阻器
谢谢、
-Bobby